主题中讨论的其他器件: TLV755P
工具与软件:
大家好!
我将更换电池充电器型号、这样能够拥有更灵活的版本、既能连接太阳能电池板、又能在1000mA 处为电池充电。
我对 SYS 与 Q1 (DMG2307L)的连接有一些疑问。
此外、我考虑默认情况下保持 STAT1和 STAT2断开、避免连接到 LED。
这些解决方案是否正确? 原理图通常看起来是正确的(电阻器和电容器值以及连接)?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我将更换电池充电器型号、这样能够拥有更灵活的版本、既能连接太阳能电池板、又能在1000mA 处为电池充电。
我对 SYS 与 Q1 (DMG2307L)的连接有一些疑问。
此外、我考虑默认情况下保持 STAT1和 STAT2断开、避免连接到 LED。
这些解决方案是否正确? 原理图通常看起来是正确的(电阻器和电容器值以及连接)?

你好、Saulo
以下是我对原理图的评论:
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致、
Alec Lehman
尊敬的 Alec:
感谢您的反馈。 我更改了原理图的几个部分。
1.订正。 下图显示了每个 STAT 的一个开路跳线、但我正在考虑删除它们并使其保持连接。
2.我知道这一点。 考虑移除(或使用断开的跳线以在测试阶段帮助降低电池的消耗量)。
3.注释。
4.订正。 我将 SYS 连接到 U10的 VIN。 我应该更加仔细地看一看 VIN 电容器的值或者它们对您来说是否合适?

此致、
Saulo
你好、Saulo
1. 已修订。 下图显示了每个 STAT 的一个开路跳线、但我正在考虑删除它们并使其保持连接状态。
我建议将 LED 上拉至线性稳压器的3.3V 输出、而不是 VSYS。 这样、LED 在打开时消耗的电流将更低。
2. 我知道这一点。 考虑移除(或使用开路跳线以帮助测试阶段消耗电池电量的程度)。[/QUOT]如果您正在为您的设计寻找电池电量监测计、我建议搜索电量 监测计产品系列。
4. 已修订。 我将 SYS 连接到 U10的 VIN。 我应该更仔细地了解一下 VIN 电容器的值或者您认为它们是否合适?请参阅 BQ25185数据表中的第9.2.2.3节"建议的无源器件"。 对于原理图中的 BQ25185、VIN、SYS 和 BAT 上的电容大小在我们的建议范围内。
对于 3.3V 线性稳压器、德州仪器(TI)提供 TLV755P、它在输入和输出引脚上与1uF 电容器一起工作时可保持稳定。 通常、VSYS 上的电容越大、流入 VSYS 的浪涌电流就越大。 我建议 查看您当前使用的线性稳压器的数据表、以了解其输入和输出引脚上建议使用的电容值。
此致、
Alec Lehman
[/quote]