This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:使用5节电池时的 BQ24610电源适配器输入电压

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424345/bq24610-bq24610-power-adapter-input-voltage-when-used-on-5-battery-cells

器件型号:BQ24610

工具与软件:

我们有一个新的产品,使用5个电池串联,电池是4.2V 锂电池,电池组电压是21.0V。 我可以问、BQ24610电源适配器的输入电压适用的 V 是多少? 24V? 是26v? 28V 呢? 选择电源适配器输入电压的依据是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)和输入检测电阻(ACP 和 ACN 之间)中的直流损耗、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降以及电池检测电阻(SRP 和 SRN 之间)、TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V。

    [quote userid="601040" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424345/bq24610-bq24610-power-adapter-input-voltage-when-used-on-5-battery-cells 我可以问一下什么 V 适用于 BQ24610电源适配器的输入电压吗? 24V? 是26v? 28V 呢? 选择电源适配器输入电压的基础是什么?[/QUOT]

    这些输入电压中的任何一个都应该适合您的设计、唯一的其他要求是它们能够提供足够的电流来支持选定的充电电流。

    此致。

    Christian。