This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:具有次级电流反馈的 LCC 控制器

Guru**** 2523230 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423738/ucc25660-lcc-controller-with-secondary-current-feedback

器件型号:UCC25660
Thread 中讨论的其他器件:UCC25600

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有具有次级电流反馈功能的 LCC 控制器? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们有 UCC25640x 器件和 UCC25660x 器件使用基于初级感应的滞环电流模式控制。   TI 还具有专为 UCC25600的电压模式控制而设计的 LLC 控制器。  我们没有任何专为次级电流反馈设计的模拟电源控制器。

    您是否尝试对电池充电采用恒流/恒压模式控制?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    应用是激光电源、它需要恒流输出。

    您能帮我更详细地解释一下吗? 提前感谢。

    使用基于初级感应的滞回电流模式控制

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、没有任何只包含使用 UCC25660x 或任何 LLC 控制器的电流输出控制的应用手册或参考设计。

    以下链接将为您提供参考设计库。  您可以对其进行搜索、以查看在您的应用程序附近是否有可以使用的内容。  您只需输入您的输入和输出功率要求、然后点击"Search"。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    您或许能够获得 恒定电流、恒定电压反馈来满足您的应用需求。   随附的应用手册讨论了如何实现此设计技术。

    e2e.ti.com/.../8053.Designing-CC_2D00_CV-Feedback-Circuits-With-the-TL103WB.pdf

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、