This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18542KTT:CSD18542KTT

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13380F3, CSD15380F3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423101/csd18542ktt-csd18542ktt

器件型号:CSD18542KTT
主题中讨论的其他器件:CSD15380F3、CSD13380F3

工具与软件:

您好!

我正在寻找具有 Ids (Vgs=0V)大约~1nA/Vds=~3V 的 FET 晶体管(小尺寸)。

谢谢!

此致、

STEL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、STEL:

    感谢您关注 TI FET。 请分享申请详情。 FET 需要传导多大的电流以及必须阻断的最大 VDS。 在3V VDS 下、1nA 的 Ids 将非常难以实现。 TI 在量产中以最大80%的 VDS 和25°C 测试了 Ids。 我们只能保证 FET 数据表中指定的内容并在生产中进行测试。 如果电流要求相对较低、那么采用 F3 FemtoFET 封装的 CSD15380F3 20V NFET 或采用同一封装的 CSD13380F3 12V NFET 可能可行。 请查看并尽可能多地分享有关您的应用要求的信息。 这将有助于确定 TI 是否有解决方案。

    谢谢!

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、STEL:

    跟进以查看我们的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、STEL:

    由于我尚未收到您的回复、因此我假设您的问题已解决、并将关闭该主题。

    此致、

    John