工具与软件:
您好!
我计划使用 TPS61040满足以下要求:
这些是我为 Webench 提供的输入。
VIN (min)= 4.8V
Vin (Max)= 5.5V
VOUT=7V
Iout (Max) 50 mA、但在10mA 附近、典型值会非常小。
当我尝试从 TI Webench 中获取设计时、我看到的电感值非常高、为22uH。 是否可以使用低电感器值(例如6-10uH)。
以及 TPS61040的最小开关频率。
谢谢!
Yogesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我计划使用 TPS61040满足以下要求:
这些是我为 Webench 提供的输入。
VIN (min)= 4.8V
Vin (Max)= 5.5V
VOUT=7V
Iout (Max) 50 mA、但在10mA 附近、典型值会非常小。
当我尝试从 TI Webench 中获取设计时、我看到的电感值非常高、为22uH。 是否可以使用低电感器值(例如6-10uH)。
以及 TPS61040的最小开关频率。
谢谢!
Yogesh
尊敬的 Yogesh:
我附上了一个简单的计算器供您参考。
e2e.ti.com/.../0268.Calculator.xlsx
此致
Lei