This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:最低开关频率

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423441/tps61040-minimum-switching-freqency

器件型号:TPS61040

工具与软件:

您好!  

我计划使用 TPS61040满足以下要求:

这些是我为 Webench 提供的输入。

VIN (min)= 4.8V

Vin (Max)= 5.5V

VOUT=7V

Iout (Max) 50 mA、但在10mA 附近、典型值会非常小。

当我尝试从 TI Webench 中获取设计时、我看到的电感值非常高、为22uH。 是否可以使用低电感器值(例如6-10uH)。

以及 TPS61040的最小开关频率。

谢谢!

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    可以使用电感较小 (例如6 -10μH)的电感器。

    TPS61040采用 迟滞控制、不是固定频率或 COT 控制。 因此当负载非常轻(例如10mA)时、频率很难计算。 它可能以数百 kHz 的频率切换几个周期、然后长时间停止。 如果频率在应用中很关键、您可以验证 EVM 上的频率。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    感谢您的回复!

    但是、当我尝试使用 SLVA372D 中给出的公式计算电感值时、考虑30%的纹波电流、我得到的电感为66.59uH、这超出了建议值。 考虑 fs=1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    您使用的公式应该适用于连续模式或 PWM 模式。

    在您的应用中、器件以 DCM 模式工作。  可以使用电感较小 (例如6 -10μH)的电感器。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    谢谢!

    您能否分享负载电流的值、如果高于该值、TPS61040将在连续模式下工作? 还是仅能在 DCM 模式下工作?

    此致、

    Yogesh N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    我附上了一个简单的计算器供您参考。

    e2e.ti.com/.../0268.Calculator.xlsx

    此致

    Lei