This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630702EVM:5V 输出电压效率曲线与数据表规格不匹配

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423541/tps630702evm-5vout-efficiency-curve-not-matching-datasheet-spec

器件型号:TPS630702EVM

工具与软件:

您好!  

我正在为我的设计评估 TPS630702。 但是、我无法获得数据表中所示的相同效率。  

我在输入端提供5.2V 电压、并已将输出调整为5V。

请找到以下数据点以供您参考。

平均分量   IIN (mA) VOUT 测试点   输出电流(mA) 效率 功率 D (mW)
5.2. 10.22. 5. 10. 94% 3.14.
5.2. 15.48. 5. 15. 93% 5.50.
5.2. 20.78 5. 20. 93% 8.06.
5.2. 26.10. 5. 25. 92% 10.72.
5.2. 31.47. 5. 30. 92% 13.64
5.2. 36.90 5. 35. 91% 16.88
5.2. 42.21. 5. 40. 91% 19.49.
5.2. 47.70 5. 45. 91% 23.04.
5.2. 53.14 5. 50. 约90% 26.33.
5.2. 58.58. 5. 55. 约90% 29.62.
5.2. 63.85. 5. 60. 约90% 32.02.
5.2. 69.40. 5. 65 约90% 35.88
5.2. 75.00 5. 70 约90% 40.00
5.2. 80.70 5. 75 89% 44.64
5.2. 86.40. 5. 80 89% 49.28.
5.2. 92.50 5. 85. 88% 56.00
5.2. 98.00 5. 90 88% 59.60.
5.2. 103.50 5. 95. 88% 63.20.
5.2. 109.20. 5. 100 88% 67.84.
5.2. 120.60. 5. 110 88% 77.12.
5.2. 132.40. 5. 120 87% 88.48.
5.2. 143.00 5. 130 87% 93.60.
5.2. 153.70 5. 140 88% 99.24
5.2. 165.40. 5. 150 87% 110.08.
5.2. 177.10. 5. 160 87% 120.92.
5.2. 193.60. 5. 170 84% 156.72.
5.2. 204.00 5. 180 85% 160.80
5.2. 215.20. 5. 190 85% 169.04.
5.2. 227.60. 4.99 200 84% 185.52.
5.2. 243.80 4.99 210. 83% 219.86
5.2. 255.00 4.99 220 83% 228.20.
5.2. 266.80 4.99 230 83% 239.66
5.2. 278.60. 4.99 240 83% 251.12.
5.2. 291.50. 4.99 250 82% 268.30

请告诉我需要在评估板上进行哪些更改才能提高输出电压效率。

此致、

Anurag  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    该测试是否基于 EVM? 或者、您能在此处分享您的原理图和测试设置吗? 我的意思是 VIN/IIN 如何测量 VOUT 3/IOUT/IIN?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此数据基于评估板。 我将万用表与评估板串联、用于测量电流并加载输出电压、我使用的是电子负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    明白了、感谢您的解释。 您是否检查过万用表是否已校准?   为避免电缆出现意外压降、请使用经过校准的万用表测量输入/输出电容器的输入和输出电压。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用校准仪器捕获值。 此外、我具有短电缆以实现最小压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    请尝试获得输入/输出电容上的 Vin 和 Vout。

    此致

    TAO