This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:VIN TVS 钳位电压问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424405/tps2660-vin-tvs-clamp-voltage-question

器件型号:TPS2660

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 Vin TVS 选择有疑问、  

我们知道 70V 是器件在10mS 等短脉冲下可耐受的 TPS2660绝对最大电压额定值(数据表值)。

但我的问题是、大多数 TVS 钳位电压高于70V、例如、我们的 EVM 使用51V、 SMBJ51CA。 其为 击穿电压 VBR (Volts)@其为52.7-62.7V
最大钳位电压 VC @ IPP (V)为82.4V、超过70V、它真的可以保护我们的器件吗?

我问这个问题是我的客户项目现在面临质量问题、即 PoE 项目、具有48V 额定输入电压、他们目前选择58V TVS、但具有超高的故障返回(53/3000pcs TPS2660烧坏)、所以他们想检查是否将 TVS 从58V 更改为51V、这是否 满足瞬态电压峰值期间的绝对最大电压规格、作为未来增强解决方案? 即使钳位电压也是82.4V?

BTW、我知道我们有一个 TVS 二极管推荐工具、稍后我也会向客户介绍。

谢谢!

BR、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    数据表表明、最大钳位电压通常较高。

    钳位电压的计算方法是: VCLAMP = VBR + ISURGE×RDYN。

    因此、我们根据浪涌曲线计算最大钳位电压。

    TPS2660出现故障的原因是什么?

    TVS 二极管推荐工具会更好地考虑所有这些情况。

     

    谢谢  

    Amrit