This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69600-Q1:关于使用 FB 信号

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424194/tlc69600-q1-about-using-fb-signal

器件型号:TLC69600-Q1

工具与软件:

请告诉我如何使用 FB 信号。

如果在串行连接时使用多个 IC、是否存在使用 FB 信号的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    你是说你不需要 AHVC 功能? 有关 AHVC 的优势、请参阅数据表。 如果不使用、系统可能会具有不需要的更高功率损耗。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guo

    我将考虑使用 TCL69627-Q1进行局部调光。

    考虑的 LED 数量为96个 LED。 而 TCL69627-Q1具有48通道。

    因为我要在最小时间使用 IC、所以 我要使用所有输出进行 LED 控制。

    所以不需要 AHVC 函数。

    如果不使用  AHVC 功能、 功耗将增加多少瓦数?

     意味着 功率损耗更高的 LED 电流也会发生变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于这是一款 pre-RTM 器件、您可以通过邮件联系我吗? 然后、我们可以详细讨论该应用。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guo

    好的、我有您的电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以接受朋友的请求,以便我可以发送私人消息给您吗?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已接受朋友的请求。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经发送了我的电子邮件、让我们在邮件中讨论这个问题。

    BR、Gracie