This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:两个电源共享

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422631/tps2419-two-power-source-sharing

器件型号:TPS2419

工具与软件:

您好!

我们 具有 输入电压为12V/电流为30A 的双电源二极管或电流平衡控制器的应用。

我是否知道  TPS2419适合此应用?

如果两个电源都存在、2个 TPS2419 是否可以共享负载并实现电流平衡?

谢谢!

Jeff