This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:TPS62867RQYR 的输出电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423957/tps62867-the-output-voltage-of-tps62867rqyr

器件型号:TPS62867

工具与软件:

您好、TI 工程师、

TPS62867RQYR 的输出电压设置为3.85V。 如果输入电压降至3.85V 以下,输出将变成  Vin -(RDS (ON )+ RL) IOUT ,是对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我回答我的问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    有。 您的公式准确至 VUVLO (典型值2.2V)

    此致、Werner