请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 工具与软件:
您好!
PG 引脚的最大电压是多少?
根据数据表、其值为6.5V、但根据应用、12V 输入的应用电路 VPG 为11.4V、PGTH 1.2V。
那么我们可以将 PG 引脚上拉至电子保险丝输出吗? 输入电压为12V 时、欠压为5.7V、过压为13.8V。
请提出建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
PG 引脚的最大电压是多少?
根据数据表、其值为6.5V、但根据应用、12V 输入的应用电路 VPG 为11.4V、PGTH 1.2V。
那么我们可以将 PG 引脚上拉至电子保险丝输出吗? 输入电压为12V 时、欠压为5.7V、过压为13.8V。
请提出建议
尊敬的 Anil:
是、绝对最大值为6.5V、建议最大值为5V。
[quote userid="626428" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423354/tps25947-pg-pin-voltage-range 应用应用电路 VPG 对于12V 输入为11.4V、对于 PGTH 1.2V。我想这里略有混淆。 PGTH 是需要为高电平才能使 PG 变为高电平的引脚。 您可以在 Vout 到 PGTH 之间使用电阻分压器、以便在 Vout 高于特定阈值时、PG 会变为高电平。 PGTH 在内部是一个比较器、对于 PGTH 上的逻辑高电平输入、阈值为1.2V。
在应用部分、VPG 从不被拉至11.4V。 它始终被拉至上述限制范围内的单独电压轨。
此致、
Arush