This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:额定电流

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423565/tps25981-rated-current

器件型号:TPS25981

工具与软件:

嗨、团队:  

TPS25981采用2mm× 2mm 封装、RJA 为49.7。  

但对于 TPS259260、其尺寸为3mm * 3mm、Rja 为45.9。  

TPS259260的封装较大、因此热阻应该更低、对吗? 但事实是、它们是相似的。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    RJA 将取决于多种因素、而不仅仅是面积。 我同意区域将是一个大因素、但内部是如何设计它们的、以及封装本身。

    此致、
    Arush