This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:VIN 和 EN 引脚烧毁

Guru**** 2582585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424246/lm5013-vin-and-en-pins-burned-out

器件型号:LM5013

工具与软件:

尊敬的专家:

电路图如下。 使用48V 锂电池上电时、芯片正常工作;使用56V 锂电池上电时、VIN 和 EN 引脚烧毁。 检查上电波形后、峰值输入电压达到116 V。 如果一个或两个4.7uF 陶瓷电容器与 VIN 引脚串联、它仍会烧毁。 目前还不清楚原因是什么。 希望收到答案。 锂电池通过空气开关连接到芯片 VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    建议在输入端使用与输入引脚和 GND 并联的电解电容器。  

    当输入直流电源通过长电缆热插拔到器件时、由于长电缆电感/PCB 布线电感和陶瓷电容器、将发生 LC 振荡、这会导致电压超过绝对值。 最大额定值。 为了缓解该问题、请放置电解电容器。 电解电容器的等效串联电阻(ESR)可抑制长电缆和输入电容器引起的振荡。

    尝试在输入端放置22uF 或10uF/100V 电解电容器、然后检查问题是否得到解决。  

    谢谢!

    Nitya