This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:有关短路的问题。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423347/tps25961-question-about-short-circuit

器件型号:TPS25961

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在下一个项目中检查 TPS25961的规格。

这是我的客户提出的问题;

(连接设备的电缆端头)----- (线缆端到适配器夹具)[适配器夹具](线缆端到适配器夹具)-->--- (交流适配器)

不管怎样、充电电缆和带有连接电缆的交流适配器与适配器夹具连接。

适配器夹具只有2个连接器、VCC 和 GND routiong。 别无所求。

最近、他们发现设备的电缆端有灰尘或其他异物、因此 VCC 和 GND 短路、导致交流适配器严重损坏。

(设备正常、因为他们使用了保险丝和其他保护)

为了防止交流适配器损坏、他们需要在适配器夹具上的2个连接器之间添加像 TPS25961这样的电子保险丝。

但大家都知道、如果由于灰尘或其他原因出现某种类型的电路、我担心电子保险丝可能会损坏或不损坏。

我希望您确认以下内容;

1.关于下面的 EVM 原理图、如果 VIN 和 GND 短路、保护功能是否能够正常工作?

2.可以将 VIN 连接到器件侧并将 VOUT 连接到适配器侧吗? (这样、我们可以防止电缆端到器件的短路情况。)

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    如果有上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    Unknown 说:
    1. 关于下面的 EVM 原理图、如果 VIN 和 GND 短路、保护功能是否能够正常工作?

    我们必须调整 D1的大小、以防止任何可能违反器件绝对最小值的负瞬变。 当前原理图应适用于 Vout 短路。  

    [报价用户 id="464516" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423347/tps25961-question-about-short-circuit "]

    2.可以将 VIN 连接到器件侧并将 VOUT 连接到适配器侧吗? (这样、我们可以防止电缆端到器件的短路情况。)

    [报价]

    我认为这不是必需的。 器件 Vout 上发生的短路可能会被电子保险丝阻止、而不是器件输入端的短路。 也许我在这里不会感到困惑。 您能否确认我的以下理解是否正确。

    下面是一些显示输出电压短路性能的波形。

    此致、
    Arush