This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:USB C PD 芯片建议

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS65987DDK, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424870/tps25762-q1-recommendations-on-usb-c-pd-chip

器件型号:TPS25762-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65987DDKTPS25751、TPS25730

工具与软件:

大家好!

我希望实现仅用于源代码应用的 USB C PD 芯片。 我想执行完整的 USB C PD 规格范围(全部为100W)。

我目前正在查看 TPS25762芯片、因为我只需要提供固定电压、输出将为 USB C PD。 然而、我担心无法实现100瓦的全功率(我想在应用手册中最高可达80W)。 如果我错了、请更正)

我想知道是否可能有支持 USB C PD 源(100W)的较新芯片。 现在、我的替代器件是 TPS26750

我想要找到一个芯片、能够根据 USB 输入协商的通信以及电路的电源输入来改变 FL 上的输出。 输入可以根据各种条件而变化。 因此、如果输入只能提供足够的5V @ 3A 电流、而不是20V @ 4A 电流、那么我需要能够与 USB C PD 电源进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    您是否需要适用于汽车应用或常规壁式充电器的产品?

    您的目标端口类型是什么?  我们将重点讨论单端口 C 型?  

    BR、
    Ke Wang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的响应。

    这适用于单 USB C 端口。 这不适用于汽车应用。 但是、对于使用额定值为汽车与非汽车的芯片、没有硬性要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    还请考虑以下产品:带显示端口的 PD -- TPS65987DDK;仅 PD 电源-- TPS25751、TPS25730 (仅受电)。

    BR、
    Ke Wang