This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC100-Q1:电流限制的响应时间

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422888/tps1htc100-q1-response-time-of-current-limit

器件型号:TPS1HTC100-Q1

工具与软件:

您好!

在 TPS1HTC100上、从检测到过流情况到进入电流限制调节需要多长时间?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户有点匆忙、等待 TI 对此做出响应。

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于短路情况、将电流调节至电流限制的响应时间为0.5 μs。 此外、对于当达到 ICL_LINPK 时的过载情况、调节环路重新启动的响应时间将与短路时间相当。 第 7.3.4.1节"短路和过载保护"中介绍了这两种行为。

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    感谢您的解释、
    我还有一个问题、  图 7-6中的 IOVCR 有多大?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    IOVCR 的值大约是应用程序配置的电流限制的3倍。  

    BR、  

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    感谢您的答复。
    我的客户还有一个问题。
    中说明 Vs=24V 时 TIOs=0.5us。
    TI 是否会因 VS 值而变化?
    TI 是否具有 TI 与 VS 的数据?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TIOS 保持在0.5us、与 VS 无关。  

    此致!  

    艾伦