This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML:询问辐射性能

Guru**** 2648565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424873/lm117hvqml-inquire-about-radiation-performance

器件型号:LM117HVQML

工具与软件:

我目前正在研究一个涉及使用 LM117HVHRLQMLV 和 LM124AWRLQMLV 元件的项目。

我想询问它们的辐射性能、特别是它们对以下辐射效应的灵敏度:

  • 位移损伤剂量(DDD)
  • 单粒子闩锁(SEL)
  • 单粒子效应(SEE)
  • 单粒子烧毁(SEB)

虽然我在数据表中找到电离辐射总剂量(TID)数据、但我找不到有关上述辐射性能指标的具体信息。 您能否提供任何可用数据、或者将我引导至能找到这些信息的资源?

感谢您的帮助。 我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nina:

    我们目前没有任何 SEE 测试报告可用。 如果存在第三方 SEE 测试、IEEE 可能是搜索该测试的好来源。
    不过、该器件是双极的、因此一般认为它不受 SEL 影响。

    谢谢!

    伊丽莎白