This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:EVM 无法在 Windows 11上连接

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424693/bq76952evm-evm-will-not-connect-on-windows-11

器件型号:BQ76952EVM

工具与软件:

您好!

我的 Windows 11 PC 上未显示 BQ76953EVM。

但是、它显示出来、会加载驱动程序、并且在我的 Windows 10 PC 上连接正常。

我尝试了不同的 USB 端口、它未出现在设备管理器中。

是否需要下载特定的 USB 驱动程序?

谢谢!

Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominic:

    EVM 应该使用集成的 Windows HID 并且不需要任何特殊的驱动程序。

    所有三个绿色 LED 是否都亮起? 如果没有、请 尝试交换 USB 电缆或 USB 端口。 如果是、则问题很可能出在计算机而不是 EVM 上、并且超出了我们的调试能力。

    您也可以参阅此主题以了解潜在解决方案: EV2400:在 Windows 笔记本电脑上未检测到 EV2400 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、所有 LED 均亮起。

    它绝对特定于我的 Windows 11笔记本电脑、因为与我的 Windows 10笔记本电脑相同的硬件和电缆。  

    我看了看,这是我的问题!

    我使用了一个新的键盘、LogitechLampArray 服务以某种方式导致 EVM HID 无法工作。

    谢谢!

    Dominic