This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62080:频率和放大器;纹波电压不符合预期

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414015/tlv62080-frequency-ripple-voltage-not-as-expected

器件型号:TLV62080

工具与软件:

您好、TI 团队。

我们正在新设计中测试 TLV62080。 输入为3.4V 至4.2V、0.6A (最大值)时的输出为3.3V

VSW 在空载/轻负载和高负载(0.6A)下正常、但纹波电压和频率不符合我们的预期。

下面您可以看到图像。 0.6A 处的预期频率为1.73 MHz、但我们具有以 KHz 为单位的开关频率。

还随附了一张布局图。 转换器可以工作、输出电压保持在3.3V、但我担心电压纹波和频率。

请告知我们您的意见。

电压纹波空载/VSW 空载。 VIN = 3.8 V                                      

电压纹波负载= 0.6A/VSW 负载= 0.6A。VIN = 3.8V      

Sch & Layout

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    感谢您使用 E2E。

    您能否提供与布局相匹配的原理图。 我看到您对器件引脚1 (即 EN)上的 FB 分压器的评论。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef。

    对于 EN 和 FB 的错误、请为布局附加正确的标签。

    SCH 也在下方。

    CIN、COUT 和 L 的器件型号如下所示:

    Cin = C0805C106K9PAC

    COUT = GRM21BD70J226ME44L

    L = DFE252012F-1R0M=P2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    感谢您提供新数据。 我将检查您的配置的行为、并尽快返回给您。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asael:

    请在下方查看我使用 EVM 进行的测量。

    当 VIN = 3.8V、VOUT = 3.3V、IOUT = 600mA 时、I 测量的开关频率为863kHz。

    数据表中的曲线是指 VOUT = 2.5V!

    通常、这种类型的器件会 大幅改变 SW 频率与 VIN、VOUT、IOUT 和元件值之间的关系。

    我无法确认您的结果、但我没有看到您的结果有问题、因为输出看起来不错。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Josef。

    很抱歉之前没有回复。

    这些信息和您的意见对我们很有帮助。