This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:应用-电压感测间隙

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424518/bq27z561-application---voltage-sensing-gap

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQ25890、、 BQSTUDIO

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户现在正在使用监测计 BQ27Z561来监测电池、并将 BQ25890用作其充电器 IC

电池规格:VBAT 4.4V、RSOC 100%

1.他们看到电池充电器在达到 VBAT 之前停止充电、也尝试使用 IRCOMP 来延长最大充电电压、但不起作用

下面是 充电器停止充电时的电量监测计/BQ 值

监测计 IC 电压:4464mV

监测计 IC RSOC:93%

充电器 IC 电池电压:4444mV

2.在监测电量监测计 IC 时、当 VBAT 为4.2V 时、RSOC 变为100%;当温度约为45°C 时、FCC 将从12xxmAh 下降到10xxmAh

-他们想知道为什么 FCC 会从12xx 下降到10xx ?  它是否由电量监测计保护触发?  如果是、阈值将触发此事件?

-如果有这种保护,如何返回正常模式(FCC 返回12xx)

3.他们还发现 VBAT 在 BQ 和 IC 的充电/非充电状态之间会有明显的电压差距、是正常的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.对于 BQ27z561监测计、您可以更改有效的充电终止阈值以更改充电终止参数。  

    2.可以使用此行为通过 bqStudio 日志文件及其 gg 文件发送吗?  

    3.我不确定你在这里指的是什么,你能详细说明一下吗?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    由于我需要涉及客户的信息、我们可以通过邮件吗?

    我可以知道您的电子邮件地址吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!  

    您只需通过日志文件和 BQStudio gg 文件发送即可。 这些不会为客户提供有关客户身份的信息。 我认为这可以在 E2E 上解决、如果其他人具有类似的行为、则可以参阅此帖子。

    此致、  

    Robert。