This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:PSFB 充电器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425108/ucc28951-psfb-charger

器件型号:UCC28951

工具与软件:

您好、TI 专家:

我正在设计 PSFB 充电器、我想在充电开始和结束时使用突发模式以保持恒定电压、从而实现轻负载运行。

 这是使用此拓扑(突发模式作为默认模式)的好方法吗?

您是否知道使用 UCC 在突发模式下的开关阶段和关闭阶段的持续时间?

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电压放大器需要的占空比小于 Rtmin 编程的占空比时、输出 A 至 F 将停止开关、并且不会再次启动、直到电压放大器要求占空比大于 Rtmin 编程的占空比为止。

    DMIN = tmin*(开关频率)

    在空载条件下、当反馈确定输出电压高于稳压值时、在处于 Dmin 或更低偏移时、转换器将进入突发模式并停止开关。  在电压放大器要求占空比大于 DMIN 之前、稳压器不会再次启动。

    默认情况下、大多数转换器将在空载条件下进入突发模式。 这应该适用于您的设计。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、