This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:CB 引脚上的平衡 LED 指示灯存在问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419159/bq79616-q1-problem-with-balance-led-indicators-on-cb-pins

器件型号:BQ79616-Q1

工具与软件:

您好!

我正在研究采用 BQ79616-Q 的电池监控 PCB 我想知道是否通过 LED 指示灯对电池进行平衡。

首先、我尝试了如下所示的电路;

由于我使用的是 LFP 化学物质(即2.5V-3.6V 范围)、因此10欧姆平衡电阻器上的电压无法下降到足以打开 LED 的程度。

例如、在3.2V 电池压降将为1.6V 时、这不足以打开市场上的大多数 LED、因此我不想为此购买新的特殊 LED。

我向论坛提出的问题是、在 IC 对特定电池进行平衡时、是否有一种巧妙的方法来驱动这些 LED?

我想到的第一个想法是从 CB 引脚驱动 PNP 晶体管、以便使用如下所示的电路来打开 LED;

当我对这个电路进行仿真时、LED 上有1.85V 压降、12mA 电流通过它。 这勉强足以让 LED 点亮几个灯。 看到下面的仿真结果;

您是否发现此电路有任何可能的问题?

您能推荐一种更好的方法来实现它吗?

提前感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关上述帖子的快速更新。 当两个相邻的电芯处于平衡状态时、我测量的方法不起作用。

    我需要一种解决方案来检测 CB 引脚是否短路、然后再检测平衡电阻器上的压降(因此是我的第一个解决方案)

    看到我想到了一个没有门的解决方案。 我可以放置一个非门、该非门在 CB 引脚内部短路时可正常工作、同时实现均衡并驱动 LED。

    但该解决方案需要低准电流、而不是能够在低电池电压下工作的栅极。 与具有分立式元件的解决方案相比、该解决方案也相当复杂。

    仍然渴望有人想出一个更简单的解决方案。

    此致、