工具与软件:
您好!
我正在研究采用 BQ79616-Q 的电池监控 PCB 我想知道是否通过 LED 指示灯对电池进行平衡。
首先、我尝试了如下所示的电路;

由于我使用的是 LFP 化学物质(即2.5V-3.6V 范围)、因此10欧姆平衡电阻器上的电压无法下降到足以打开 LED 的程度。
例如、在3.2V 电池压降将为1.6V 时、这不足以打开市场上的大多数 LED、因此我不想为此购买新的特殊 LED。
我向论坛提出的问题是、在 IC 对特定电池进行平衡时、是否有一种巧妙的方法来驱动这些 LED?
我想到的第一个想法是从 CB 引脚驱动 PNP 晶体管、以便使用如下所示的电路来打开 LED;

当我对这个电路进行仿真时、LED 上有1.85V 压降、12mA 电流通过它。 这勉强足以让 LED 点亮几个灯。 看到下面的仿真结果;

您是否发现此电路有任何可能的问题?
您能推荐一种更好的方法来实现它吗?
提前感谢。
此致、