This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:有用的有源电缆是否也需要在电路板上使用 E 标记?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TUSB1044, TUSB522P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424124/tusb1044-do-i-need-an-e-marker-on-the-board-as-well-for-a-useful-active-cable

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件:TUSB1064、、 TUSB522P

工具与软件:

您好!

我是一名机械工程师、对电子等方面的知识有限。 我一直在深入探究如何为 USB-C 连接器组件创建定制电路板。 该组件的简化版如下:(计算机)<- 2m ->(USB-C 连接) <- 3m ->(USB-C 连接)<- 1.5m ->(USB-C 连接)<-   0.5m ->(计算机)。 我还添加了一个图像。  5Gb/s 的高速数据需要在两台计算机之间双向传输、但由于长度较长(~7米)、我们将需要电路板上的有源组件。 每个"USB-C 连接"都有一个插头和一个带有电路板的插座。 理想情况下、我们向插头侧的电路板添加有源组件。 通过调研、我发现我需要重定时器、因此我选择了 TUSB1044、但我也发现我需要 E 标记。 人们很难找到特定的 E 标记、因此我想知道 TUSB1064是否具有 E 标记功能、或者我是否需要一个。 请注意、电力输送功能并不用于该应用、而只是用于数据传输。

非常感谢您的任何帮助!

其他问题:

我可以在每个交叉路口有相同的装配体吗? 就成本而言、为每个插头连接同一个电路板很有意义

除了重定时器和 E 标记外、是否还需要向电路板添加其他内容才能成功创建此定制电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arron:

       E-Marker 提供了电缆特性、包括电缆长度、支持的最大电流和电压、USB 信号的类型、供应商和产品 ID、任何替代模式支持、所以不确定是否需要 E-marker。

      对于每个 Type-C 插头 或插座, 您需要考虑电缆翻转,它可以翻转一个连接器或两个连接器,因此在上述应用中处理6个 Type-C 连接器是相当困难的,仅为翻转问题。  

       对于   每个交叉点、TUSB522P 可用作 USB3转接驱动器。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好、此应用具有键控功能、不允许连接器翻转。   除了 TUSB1044和 TUSB1064之外、我是否还需要 TUSB522P ? 如果 E 标记仅给出电缆特性、我认为可以将其关闭。 我只想知道在板上的元件方面是否需要任何其他东西来创建 USB-C 有源电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不需要用于 DP 交替模式的 TUSB1064、但您只需要 USB3数据。

    也许最好打电话了解您需要什么。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    这将非常有帮助! 我们能否在下周设置一个电话会议?

    此致!

    Arron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。