This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:RNP0030B 封装和 RNP0030G 封装之间有何差异?

Guru**** 2512175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421373/lm76003-what-is-the-difference-between-the-rnp0030b-package-and-the-rnp0030g-package

器件型号:LM76003

工具与软件:

您好! 我将为器件 LM76003RNPR 创建封装。 数据表表明、我应该参考 RNP 封装图、但我看到了两个 RNP 封装图: RNP0030B 和 RNP0030G 。

1.这两种封装之间有何区别?  一般来说、0030B/0030G 等封装图后缀意味着什么? 它们会影响占用空间吗?
2.如果我的客户订购  LM76003RNPR、他们会收到哪种封装、 RNP0030B 还是 RNP0030G ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    Unknown 说:
    1. 这两种封装之间有何区别?  一般来说、0030B/0030G 等封装图后缀意味着什么? 它们是否会影响占地面积?[/QUOT]

    RNP0030B 和 RNP0030G 都是不可湿性侧面引线框。 0030B/0030G 取决于客户相对于 TI 制造基地的位置。 两种封装是相同的。

    [报价 userid="625788" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421373/lm76003-what-is-the-difference-between-the-rnp0030b-package-and-the-rnp0030g-package ]2. 如果我的客户订购  LM76003RPPR、他们将获得 RNP0030B 或 RNP0030G ?[/QUOT]

    如上所述、这取决于客户对于 TI 制造基地的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben。 有没有 任何文档或任何地方概述了这种后缀命名约定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    本文档仅供内部使用。 抱歉。  

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢 Marshall!

    本