This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:计算与应用手册(SLUA560D)不一致2.

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425190/ucc28950-calculation-inconsistency-with-application-note-slua560d-2

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

由于相关论坛已关闭、我会在新主题中重新发布此帖子。 我已经重新计算了公式(40)的答案、但它与您提供的答案不匹配、即使在重新计算后、结果仍然大约为28.5uH。 如果您注意到​​公式中引用的值或其他任何内容存在任何差异、请告知我。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    公式正确、结果不正确。  感谢您的通知。  我已通知应用团队、将在应用手册的下一修订版中进行更新。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、