This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:启动问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425028/uc3842-starting-issue

器件型号:UC3842

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在将 UC3842 IC 用于250W 反激式转换器以进行充电应用

当我打开输入从 Variac(0到230V)交流转换器工作正常,但当我给直接230V 交流转换器故障,分流,UC3842 IC ,MOSFET 熔断  

这可能是什么原因  

随附了原理图

e2e.ti.com/.../5a_5F00_phoenix_5F00_v2.3.pdf

谢谢你

Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您使用自耦变压器施加 VIN 时、您将缓慢引入输入电压、从而在启动时限制浪涌电流。 此外、自耦变压器电感可能有助于限制浪涌电流。 当您从220Vac 施加 VIN 时、基本上没有电流限制。  

    1. 尝试使用 NTC 和继电器浪涌电流限制电路、并将其插入输入桥式整流器之前
    2. 尝试测量 U1-3的电压、以了解启动期间 I_SEN 引脚上发生的情况。 在启动时使用单粒子触发器。 使用尖端和接地筒示波器探头技术测量引脚电压、如下所示:

    此致、

    Steve