This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:LM7800独立电源+/-12V

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM137, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416096/lm7800-lm7800-split-power-supply-_12v

器件型号:LM7800
主题中讨论的其他器件:LM137LM337

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想为试验电路板上的双电源运算放大器构建+/- 12V 的基本分离电源。

我一直在研究发现有很多糟糕的设计。 因此、我将向该领域的专家介绍

我从两个方面来看待这种情况

1. 240V 将电池组插入 LDO +/- 12伏。 插头组具有选择性电压、如何将电压分为+12V 和-12V?

2.工作台单电源输入 LDO+/- 12V。 如1所示。 中的值。

或者、也可以购买能够提供+/-电压的4端口电源。

希望获得 LDO 的任何建议或设计文档。

此致

Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    您可以使用 LM137和 LM337来生成正负电压(请参阅此数据表中的第8.2.2节: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm137.pdf)。  如果您在每个线性稳压器之前使用桥式整流器、则可以从交流电源生成 LDO 的输入电压。  有原理图显示了这一概念可以浮动在互联网上。

    下面是正输出电压的参考设计、但您也可以复制负电压的这个概念:
    https://www.ti.com/lit/ug/tidub95/tidub95.pdf

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stephen、它为我的运算放大器应用项目提供了很好的效果、而且参考文献也很有价值。 您现在为我提供了更多选项、以便现在为我的低音和吉他制作踏板效果:)我想询问构建项目过程中遇到的两个技术问题。

    1.有了双轨电源,他们可以从直流到直流进行设计吗? 下面我将启动这个项目。 我想制造一个便携式电池组、它将由9V 电池供电至12V。我知道热损耗、并找到合适的散热器。  

    2.然后有噪音通过我在示波器上看到的地方,虽然不是很多。 我知道、使用低值 ESR 电容器在某些频率下非常适用、tidup95参考非常方便。 当然、在电路中有很多不同类型的噪声、在阅读 Ron Mancini Opamps for Everyone 后、电路中有一个复杂的主题在噪声分析中、什么是合适的参考文档? 只需想一想航空电子、生物医疗、汽车卫星和军事通信是如何实现这一点的。 抱歉,我的头脑作为一个技术人员奇迹 astray :)

    此致

    鲁本(梭子鱼)