This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:变压器设计

Guru**** 2506795 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424148/ucc24624-transformer-design

器件型号:UCC24624

工具与软件:

您好、TI 成员:

我需要设计一个中心抽头变压器、类似于文档中的变压器:" 适用于 LLC 谐振转换器的 UCC24624双通道同步整流器控制器"  集成产品。 请告知我如何根据我的规格设计此变压器。

规格值为:

输入电压:60V

输出电压:30V

匝数比= 2:1

开关频率范围:0-160kHz

谐振频率:55/60kHz LLC 转换器

输出功率: 150W (30V 输出 x 最大 Cuurent 5A)。

我是否有任何在线工具或仿真器可通过它们输入上述值、然后获得结果、例如变压器磁芯尺寸、绕组线规、磁芯和导线横截面积以及其他设计参数  中心抽头变压器?

请提出相应建议

此致

Arsalan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我发送指向您提到的文档的链接?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    https://www.ti.com/product/UCC24624

    "UCC24624适用于 LLC 谐振转换器的双通道同步整流器控制器"

    谢谢

    此致

    Arsalan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否正在寻求 设计 LLC 变压器方面的帮助?

    您是否为您的设计选择了 LLC 控制器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的留言。

    您是否正在寻找 LLC 变压器设计方面的帮助?

    有。  

    您是否为自己的设计选择了 LLC 控制器?

    我已经在  我的 LLC 设计中为 SR1和 SR2选择了 UCC24624整流器控制器。 另外还为 LLC 选用了另一款适用于开关 Q1和 Q2的控制器。

    问题在于 用于 LLC 设计的中心抽头变压器的设计。

    谢谢  

    此致

    Arsalan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您在 LLC 设计中使用的是哪种 TI LLC 控制器吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。

    您能告诉我您在 LLC 设计中使用哪种 TI LLC 控制器吗?

    我对开关  Q1和 Q2使用诸如 F28335 DSP 之类的外部控制器。

    问题在于 用于 LLC 设计的中心抽头变压器的设计。
    [quote userid="503126" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424148/ucc24624-transformer-design

    我需要设计一个中心抽头变压器、类似于文档中的变压器:" 适用于 LLC 谐振转换器的 UCC24624双通道同步整流器控制器"  集成产品。 请告知我如何根据我的规格设计此变压器。

    规格值为:

    输入电压:60V

    输出电压:30V

    匝数比= 2:1

    开关频率范围:0-160kHz

    谐振频率:55/60kHz LLC 转换器

    输出功率: 150W (30V 输出 x 最大 Cuurent 5A)。

    我是否有任何在线工具或仿真器可通过它们输入上述值、然后获得结果、例如变压器磁芯尺寸、绕组线规、磁芯和导线横截面积以及其他设计参数  中心抽头变压器?

    [报价]

    我们建议对中心抽头变压器进行相应的设计。

    谢谢

    Arsalan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题实际上是设计 LLC 变压器、而不是使用 UCC24624。

    F28335是 C2000数字控制器。  当您对使用 C2000控制器的功率级有任何疑问时、请在主题标题中重新发布带有 C2000的 e2e 视频。

    为我们的参考设计和评估模块设计的变压器和其他磁性元件。  我们通常向磁性设计公司提供匝数比、磁化电感、峰值和 RMS 电流来为我们设计磁性元件。

     

    您可以使用 UCC25640x Excel 设计工具计算 匝数比、磁化电感和变压器电流。  通过以下链接可访问此 Excel 工具。   

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-4q9segeylW/01.00.00.0C/sluc675c.zip

     

    一旦确定了变压器匝数比、磁化、电感和 RMS 电流、以及您可能具有的任何隔离要求。  您可以使用此信息 让 Wurth、GCI 或 Renco 等磁性设计公司为您的应用设计变压器。  

    您可以自行设计变压器。  MAG-INC 拥有许多应用手册、可以在设计过程中为您提供帮助。

    https://www.mag-inc.com/

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、