This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2与 URB12200电池兼容

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423689/bq40z50-r2-bq40z50-r2-compatibility-with-urb12200-battery

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ34Z100

工具与软件:

你(们)好
我目前正在考虑使用 URB12200电池包(12.8V 20Ah LiFePO4锂离子电池)的电池电路、客户支持部推荐使用 BQ40Z50-R2。
在并联连接两节电池时、此 IC 是否能够实现电池平衡?
数据表指出 VC1最大额定值为8.5V 或 VC1+30V VSS、因此我觉得很难使用12V 电池。
请告诉我最好的 IC、包括这个。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、由于存在12.8V 的电池电压、bq40z50不适合这种电池、对于该电压、建议的工作规格通常为每个 VC1-VC4连接的最大电压为5V:

    我认为 bq34z100更适合此类电池: https://www.ti.com/product/BQ34Z100 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我理解。