This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:电源线路中断

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424699/tps2660-supply-line-interrupts

器件型号:TPS2660

工具与软件:

您好、TI 团队

我们在新系统中使用 TPS26601。 但我们必须使我们的系统能够处理电源上的中断。 有一个主题讨论了如何在 dVdT 引脚上将电容器与一个电阻器串联。 所以、如果我修正 dVdT 引脚上的电压、则约为 VdT/24.5 VOUT。 我的 UVLO 设置为15V。 因此、我需要此引脚(电容器)上的电压在中断时保持在0.6V 以上、以使 TPS26601 不将 nFLT 引脚置为有效而进入斜坡控制模式?

提前感谢您!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    将存在/FLT 引脚有效。 但 VOUT 恢复速度会更快

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit  

    我是否需要将 MODE 引脚连接至 RTN、或者我是否可以将其悬空以断开电路?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    保持 MODE 引脚断开、以使断路器运行。

    谢谢

    Amrit