This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:设计审查

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422676/tps2121-design-review

器件型号:TPS2121

工具与软件:

你(们)好。


我想使用 TPS2121制作一个在直流适配器输入和电池输入之间切换的电路。
请告知是否存在问题、因为我将发布电路。
直流适配器电压为18V、电池电压为14.4V。


・工作条件
当未连接直流适配器时、电源由电池供电。
未连接电池时、由直流适配器供电。
当两者都连接时、由直流适配器供电。


请告诉我、在使用此电路中的组件时、是否有任何预防措施。


此外、该电路是根据数据表中的"图10-15"编写的。
在设计要求"表10-5"详细说明中、列出的电压为5V。
是否可以使用更高的电压?


我是用日语翻译的,所以如果文字难以理解,我表示歉意。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我觉得设计很好。 电压的最大电压。

    此致

    Kunal Goel