This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:LM5157升压转换器输出能否连接在一起?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419890/lm5157-can-lm5157-boost-converter-output-be-tied-together

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件: LM5122

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 LM5157用于其后续产品。
它们的电源要求如下所示。

Vin=5V +/-5%、
VOUT=+24V
Iout = 2A~2.5A

他们选择 LM5157是因为器件具有内部开关 FET。
他们知道单个 LM5157无法提供该电流、因此他们在尝试
连接 LM5157升压电路的输出(图9-3. 典型升压应用)
并联驱动它们。

这种用法没有问题吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您的咨询。

    是、可以并联两个 LM5157。

    还可进行外部时钟同步。 通过此功能、您可以实现两个交错相位。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    非常感谢您的答复。

    我可以再问您一个问题吗?


    他们 需要使用4个具有多相拓扑的 LM5157、(4个升压输出将连接在一起)。
    他们还认为使用 90度相移来降低输出纹波?
      LM5157是否没有90度相移问题?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、确实是可能的。

    但请记住、如果所有输出端都连接在一起、则还需要连接 COMP 引脚、并且输出电压只能连接一个 FB。 否则、最有可能只有一个器件获得全功率。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    非常感谢您的答复。

    根据我了解、LM5157之间必须连接 FB。
    但将 COMP 连接在一起是否没有问题?
    我稍微担心一下相位裕度和 GM 放大器之间的干扰
    电压会变高。
    此外、您是否曾尝试并联 LM5157的输出?
    您是否有 LM5157并联驱动的原理图?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

    抱歉、如果将所有 FB 引脚连接在一起、那么这些相位将不会共享电流。 您只需要使用1个器件的 FB 引脚。

    您需要将多个 COMP 引脚连接在一起、以确保所有器件都以大致相同的占空比运行。

    据我所知、该电路未经测试、因为其他客户也在针对类似的要求使用同步升压转换器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Moritz、 Brigitte、

    非常感谢您的大力支持。

    我想再次向您确认以下几点。

    问题1。
    是否可以将四个 LM5157输出连接在一起以实现并联驱动、从而增大输出电流?
    或者无法 因为无法 对每个输出电流取平均值而取平均值吗?  

    问题2:
    如果 Q1的答案是 四个 LM5157输出可以连接在一起、
    您能否告诉我如何连接每个 LM5157的"FB"和 COMP"以及如何再次使用 SYNC?

    只需要使用1个器件的 FB 引脚。 ->如何处理其他树 LM5157的 FB?
     要使电压电平高于 VREF、是否需要这三个 FB?
    COMP 引脚是否 需要连接在一起?
    请告诉我如何 为4个 LM5157相移输入 SYNC 信号?  

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    问题1:这是可能的、但我们没有它的参考设计、也没有经过测试。

    Q2:一个 FB 引脚通过电阻分压器连接到输出电压。 然后、其他3个 FB 引脚必须连接到 GND。 COMP 引脚都必须连接在一起、才能为每个器件实现相同的占空比。

    数据表中的第8.3.6章介绍了如何使用外部时钟同步。 对于四相操作、相间的相移应为90度。

    但正如 Brigitte 所说、对该应用使用同步升压是一个好主意、可以通过一个或两个相位来满足要求、并且提供了经过测试的参考设计。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    非常感谢您的支持。

    您能告诉我经过测试的参考设计文档的 URL、因为我想告诉客户该 URL。

    再次感谢您、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请在此处查找参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP22819

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    非常感谢您提供该 URL。

    在本文档中、SUB LM5122的 FB 引脚连接至 VCC。
    在 LM5157情况下、必须 将子 LM5157的 FB 引脚连接到 VCC 或 GND?
    客户希望使用 LM5157等转换器、而不是控制器。

    您是否有任何经过测试的同步转换器参考设计?

    再次感谢您、此致、
    和也。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    对于 LM5157、SUB 的 FB 必须连接至 GND。

    遗憾的是、没有类似的同步升压转换器、因此也没有参考设计。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritz、Brigitte、

    非常感谢您的支持。
    我会把你的回复告诉客户。

    再次感谢您、此致、
    和也。