This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:PSRR

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424191/tps7a84a-psrr

器件型号:TPS7A84A

工具与软件:

嗨、团队:  

当输入为3.3V 时、输出为1.8V、IOUT=0.11A、偏置引脚悬空、TPS7A8400A 能否 满足从低频至10MHz 的 PSRR>25dB 要求? 如果没有、您能否推荐一个可以满足要求的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

              在10MHz 频率下、PSRR 将不再单独由 LDO 的频率响应决定。 与器件的输出电容、电路板布局布线和封装相关的寄生效应(L、C)开始假设10MHz 处的值很大、其频率响应决定了得到的 PSRR 值。 因此、无论选择何种外部元件以及电路板的布局布线如何、我们都无法推荐10MHz 频率一定会达到25dB 的器件。  

    此致、

    Srikanth