This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232HA:有关故障计时器和\CHG 状态指示器的问题

Guru**** 2797605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232HA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423376/bq24232ha-question-about-fault-timer-and-chg-status-indicator

器件型号:BQ24232HA

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在他们自己的 PCB 中测试了 BQ24232HA。

他们按照以下步骤测试故障计时器;

1.将预充电计时器设置为 44分钟

2.开始充电

3.检查\CHG LED 在44分钟后以2Hz 的频率闪烁,因为电池电压无法达到 V_lowv。

4.经过几段时间后、\CHG LED 持续亮起、不闪烁。

4号线是否正常工作?

"我怎么了?

-不管怎样,我想知道在故障计时器过期后,\ CHG LED 持续以2Hz 的频率闪烁。 并且不会进行复位。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    在 BQ24232HA 上、预计/CHG 状态 LED 将以2Hz 的频率闪烁、当安全计时器到期且电池充电暂停、直到启动新的周期。

    此器件已上市一段时间、不存在安全计时器自行错误复位的已知问题。 我还在实验室中进行了仔细检查、在安全计时器最初到期45分钟后/CHG LED 仍以2Hz 的频率闪烁。 我没有观察到任何复位问题。  

    Unknown 说:
    4. 经过几分钟后、\CHG LED 持续亮起、不闪烁。

    您能否检查客户是否在3. 和4.? 例如、切换/CE 引脚或拔下再重新插入输入适配器将使充电安全计时器复位。   

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我将一个56kΩ 电阻器连接到 TMR 引脚、以将预充电计时器设置为44分钟。
    您能否检查客户是否在3. 和4.?
    -->我只是观察、没有执行任何操作。

    根据您的说法、我知道它应该继续以2Hz 的频率闪烁。
    如果有办法保持以2Hz 的频率持续运行、请告诉我。

    我需要获取您的电子邮件地址、以便我可以发送我的原理图。

    谢谢!

    仙云

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我得到了 LED 闪烁图。

    请参阅测量波形。

    黄色(CH1)是电池1、2、蓝色(CH2)是 CHG/引脚。

    我需要的应该保持闪烁、但没有发生。

    谢谢!

    石京元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seugyoon:  

    请查看我的以下评论。  

    我想获取您的电子邮件地址以便发送我的原理图。

    我已通过 E2E 向您发送朋友申请。 一旦您接受、我就可以通过私信共享我的电子邮件地址;如果您愿意、也可以通过 E2E 上的私信功能共享您的原理图文件。  

    感谢您提供行为波形。 根据我的回顾、我相信我已经确定了/CHG LED 在您的系统中停止闪烁的原因。

    这似乎是由于计时器到期而暂停充电时 VBAT 出现下降。 我已经在我们的实验室中验证、电池电压下降到低于 Vbat (SC)阈值(电池短路阈值、数据表第7页上列出的典型值1.8V 最大值2V)会导致复位。 当 VBAT 减少时、/CHG LED 关闭、器件不再处于"安全计时器到期"状态。  

    如果您重复测试、但确保电池电压保持在预充电范围内(>2V 和<3V)、我预计器件会持续运行、充电暂停、/CHG LED 以2Hz 的频率闪烁。

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我理解您的意见。  我要求审阅原理图并直接发送了信息。

    请看一下我的原理图。  

    谢谢!

    仙云。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许承均  

    我已经查看了您的原理图、一切看起来都正常。 提供了所有必需的组件、并且您具有正确的电阻器值、可用于设置指定的充电参数。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Garrett

    感谢您的评论。

    谢谢!

    仙云