This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:未连接电池时、CV 控制不起作用

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424481/bq24650-cv-control-does-not-work-when-the-battery-is-not-connected

器件型号:BQ24650

工具与软件:

未连接电池时、CV 控制不起作用 
当连接到3.6V 10A 电池时、不存在 CC 或 CV 问题。 

如果未连接电池、CV 电压为3.016、无法控制。 
连接电池后、当以3.6V 10A 充电时、CV 控制正常。 
배터리를 연결하지 않고 CV를 제어해야 합니다 μ A。 방법을 가르쳐주세요 μ A。 


移除了输入二极管。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

    如果移除 C12和 C13、您是否发现有任何改进?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 REGN C17冷凝器1uF -> 4.7 uF 后、CV 控制变为正常。

    此致、