This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:FCC 更改、RM 不会更改场景

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423984/bq27426-fcc-changes-rm-doesn-t-change-scenarios

器件型号:BQ27426

工具与软件:

你(们)好

我们的应用程序中 VatChgTerm 设置错误(应为4400mV、但设置错误地为4252mV)、从而导致 FCC 在第一次充电时下降。 我们对其进行了测量、FCC 丢弃、但 RM 没有。

我可以问一下、除了 VatChgTerm 参数设置错误之外是否有其他参数可以在 FCC 改变时引起类似现象、而 RM 不会改变? 如果有、请帮助列出这些问题。

我们应用程序中的 VatChgTerm 设置不正确(应该是4400mV、错误的设置为了4252mV)、导致首次充电时 FCC 下降。我们进行了测量、FCC 下降了、但 RM 没有下降。

请问、除了 VatChgTerm 参数设置错误外、是否还有其他参数会导致 FCC 变化而 RM 不变的类似现象?如果有、请帮忙列出。

e2e.ti.com/.../VatChgTerm_5F00_FCC_5F00_RM_D8531653_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助回答上述问题,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VatChgTerm 不是静态参数。 如果您正确配置了电量监测计(请参阅 TRM、 https://www.ti.com/lit/ug/sluubb0/sluubb0.pdf、 7.4.2.3.10)、则电量监测计将测量该电压、以便使用正确的充电电压电平计算 FCC。

    回答您的第二个问题:电量监测计会计算 FCC 与 RM。 FCC (不含)=初始容量+ RM。 Initial Capacity 是充电结束时来自 DOD 的电荷(是 VatChgTerm 等的函数)、以表示 DOD (DOD0的函数、基于先前的测量值和库仑计数)和 QMax。

    因此、如果 RM 在 FCC 变化时保持不变、则 EOC 处的 DOD (因此也是 VatChgTerm)很可能是仅*影响 FCC 的参数、因为所有其他参数同时影响 FCC 和 RM。