This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:EVM PCB 中的 AGND 和 PGND 连接

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146-Q1, LM5146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424311/lm5146-q1-evm12v-agnd-and-pgnd-connection-in-evm-pcb

器件型号:LM5146-Q1-EVM12V
Thread 中讨论的其他器件:LM5146-Q1LM5146、LM5145

工具与软件:

您好!  

我正在尝试在 LM5146-Q1 EVM 中了解 AGND 和 PGND 的连接方式。  

当我在 EVM 用户指南中看到全部四层时、我无法看到 AGND (模拟接地)与 PGND (电源接地)之间的连接到底在何处进行物理连接。  

我看到 R7、R8、C26 (SS、EN/UVLO、RT)元件在顶层的平面 AGND 上连接在一起、但无法看到它们是如何连接到 PGND 的。  

您能帮助我了解一下吗?

非常感谢、  

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    AGND 和 PGND 在 IC 的"芯片连接焊盘"(DAP)或散热焊盘处连接在一起、作为星形连接接地端。 最好为小信号组件(RT 电阻器、下部反馈电阻器、SS 电容器)设置一个 AGND 岛、然后将其单点连接到 PGND、通常在 DAP 处。

    此外、在功率级下的第2层上使用实心 GND 平面–请参阅 LM5145和 LM5146 EVM 布局进行参考。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Timothy、您是否认为 AGND 和 PGND 在 IC (LM5146)内部以星型连接的形式进行连接? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接在 IC 下方的 PCB 上。 AGND 和 PGND 引脚都连接到 DAP 覆铜区。