This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-R3在 Battery Management Studio (稳定)或 Battery Management Studio (测试版)中未显示为"支持"

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424341/bq40z50-bq40z50-r3-does-not-show-as-supported-in-battery-management-studio-stable-or-battery-management-studio-beta

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

尝试在由 BQ40Z50-R3控制电池的情况下使用 EV2400。   

TI 网站上的两个版本 Battery Management Studio (稳定版和 Beta 版)都不支持 BQ40Z50-R3。

如果选择了 R1 (稳定)或 R2 (Beta)、则 Battery Management Studio 将正常工作、但由于器件为 R3、因此会存在问题。

应将什么软件工具与 EV2400配合使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    只要您具有相应的 BQZ 文件、BQStudio Beta 和稳定版本就能与 BQ40z50-R3配合使用。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到 BQ40Z50-R3的此.bqz 文件?  

    我在 BatteryManagmentStudio 的 config 目录下看到此文件类型、但 BQ40Z50-R3没有 bqz 文件、这就是启动 Battery Management Studio 时引发警告的原因。  

    我假设我需要做的就是将 bq40z50-R3 bqz 文件放到配置目录中、一切就会好。

    您能告诉我相应的 bqz 文件吗?

    谢谢!

    John Wright。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    当您打开 BQStudio 时、它将显示自动检测到的器件。 您能告诉我自动检测到设备时为您提供的号码吗? 有了这些信息、我将能够为您找到合适的 BQZ 文件。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动检测到的设备:4500_3_09

    谢谢!

    John Wright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    以下是正确的 BQZ 文件: e2e.ti.com/.../4500_5F00_3_5F00_09_2D00_bq40z50R3.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件工作正常。、回读数据看起来合理。

    我之前的实验迫使 BQManager 使用不正确的 bqz 文件、结果回读了残留/误导性数据

    我假设如果尝试使用错误的 bqz 文件、也可能写入错误的数据。   

    也许会有一个解释这一点的更详细说明将鼓励用户始终使用正确的"bqz"文件。