This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:PSpice 模型

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424323/tps546d24a-pspice-model

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

您好!  

我正在尝试使用 PSCPICE TRANS 模型进行模拟。  

输入 Vout = 0.85 ,但仿真似乎收敛到842mV ~~.  

这对我来说很奇怪,因为我大约在一个月前使用了这个模型(预读了一个旧版本),它运行良好。  e2e.ti.com/.../Pspice_5F00_Q.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    我在这边看到了同样的情况、而且它在你将 TON_RISE 更改为0.5ms 时运行正常。 您能否在仿真中进行更改以进行确认?

    谢谢!
    Tomoya