This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:用于生产的 EV2400

Guru**** 2466920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424680/ev2400-ev2400-for-production

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQ34Z100

工具与软件:

尊敬的 TI、我们正在生产或 V1并开发 V2的电池管理系统。

我们使用 BQ76952和 BQ34Z100。

我们面临的问题是 EV2400的可靠性。  

通过我们的 V1 BMS 生产运行,我们只生产了大约500台。

在此期间、我们已购买了 6个 EV2400器件、现在只有1个仍可正常工作。

而在 BMS v2的开发团队中、我们拥有 2个 EV2400、现在只有一个工作。

总的来说、 在8台 EV2400中、有6台停止工作。 这种情况现在导致生产和发展中断。

问题因 PC 上没有 LED 和仅未检测到 EV2400而异。

我知道 EV2400是用于评估、而不是用于生产。 单元内没有 ESD 或任何其他保护。 我相信、尽管实施了通常的 ESD 流程、但这还是一个 ESD 问题。

对于使用该 BQ 系列 IC 进行生产、TI 有何建议?

显而易见的答案是设计我们自己的等效 PCB。 如果是这种情况、我们无法上传固件。 至于 PCB 设计、我们可以处理、因为电子端很好理解。  

所以我想问题是:-

是否已经有商用选项?

假设我们使用相同的 MCU、TI 是否会为固件/引导加载程序提供帮助?

通常的行业生产方法是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在生产环境中、可以使用外部 MCU 将黄金映像写入测量仪表。 请参阅此 应用手册 此常见问题解答。 客户必须编写自己的 MCU 代码、以便在生产中对电量计进行编程。

    此致、  

    Robert。