This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:如何构建用于学习循环的自动化测试系统

Guru**** 2644285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420302/bqstudio-how-to-build-an-automated-test-system-for-learning-cycle

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

我知道 EV2400不支持 BQStudio 的自动学习周期功能。 但是、我们希望能够连接我们自己的设备来实现流程的自动化。 是否有资源解释了如何与 BQStudio 集成以实现过程自动化、甚至是挂钩在 Eclipse 中与学习周期集成的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您能否说明一下将您自己的器件与 bqStudio 结合使用是什么意思? 对于学习周期、bqStudio 必须的唯一地方是对 chemID 进行编程、从而可以在无需 bqStudio 的情况下完成学习周期的其余部分。

    此外、通常只需要完成一个学习周期、然后可以将所学习监测计的.srec 编程到其余新器件中。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我们的意思是、相关文档似乎表明、在自动学习周期流程中不支持 EV2400。 但是、我们想好了如何使用 BQStudio 中的现有自动化工具来促进自动化学习周期、因此我认为我们已经准备好了。 尽管如此、或许有必要对文件进行更新、以表明自动化测试是一种可能。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的澄清、我将联系我们的团队、看看是否可以将这些信息添加到文档中。

    此致、

    Anthony