This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:20个周期后 FCC 太低。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417912/bq40z50-r2-fcc-being-too-low-after-20-cycles

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: GPCRB

工具与软件:

尊敬的 E2E:

2022年底、我使用 BQ40Z50-R2生产了一批电池包。 生产后,它们被置于关闭模式,直到三个月前才被使用。 此后,经过三个月的使用和大约20个周期,FCC 已从2500mA 降至2185mA 16.0

同时,我使用仪器确认电池组的实际充放电容量确实在2500mA 附近,但测量仪表的 FCC 只有2185mA H.

电池组的内部电阻也与新制造时相同。

在我重新对.srec 文件进行编程后、FCC 返回到2500mA

导致此问题的可能原因是什么?

这些电池包用于45°C 环境温度的环境。

是否是由高环境温度导致的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    高环境温度可能会影响 FCC 计算。 如果可能、请尝试按照以下说明使用 GPCRB 工具、以尝试缓解 FCC 中的这种更改。

    e2e.ti.com/.../5428.GPCRB_5F00_hi-instructions.txt

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在对.srec 文件重新编程后、我将对两个电池组进行20个周期的测试、一个在高温下、另一个在室温下。

    对于在高温下运行的电池包、FCC 是正常的、而对于在室温下运行的电池包、FCC 相对较低。 请参阅我提供的日志文件:0958号为室温、0965号为高温。

    这种情况的原因可能是什么? 为什么室温下的 FCC 不准确? 或者、这实际上与温度没有直接关系? 最初、客户在高温环境中运行、FCC 为 inaccurate.e2e.ti.com/.../NO.0965-20cycle-test.csve2e.ti.com/.../NO.0958-20cycle-test.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    当 FCC 在室温下正确而在优化高温后又正确时、是否可以共享测量仪表中的.gg 文件? 这将使我们能够检查测量的电阻、了解为什么会发生这种情况。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anthony、您好!

    这是.gg 文件。

    0965此装置已完成20个循环、现在 FCC 也已降至2300mA

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../0965.gg.csve2e.ti.com/.../6523.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您发送这些文件。 您可以看到、在20个周期之后、电池2的电池电阻比原始.gg 文件中的值显著增加、可能会导致此问题。 6523.gg 文件是否是通过使用上述 GPCRB 工具得出的 Ra 表值?

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anthony、您好!

    为什么 电量监测计测量的电池电阻变化如此大? 我使用仪器来测量电池的内部电阻、结果表明这是正常的。

    此外、6523.gg 文件实际上应该是0958.gg 文件。 我不小心写了错误的文件名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如何测量电芯的内阻? 在此期间是否有类似于上述日志文件中的卸载负载的负载? 有关电量计计算电阻的方法、请参阅以下文档的第2.4节:

    https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf?ts = 1728482955385 

    通常、电池电阻的增加可能意味着电池老化或损坏。 是否尝试过替换此电池?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    否、仅测量了开路内部电阻。 目前、我没有任何其他电池可供更换。 此外、我是否会问、由于缺乏校准而导致电池电压错误也可能导致电量计的 SOC 不准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    由于监测计在大多数计算中都依赖于 OCV 测量值、因此、如果监测计测得的电压关闭、这可能会影响计算。 我们建议校准这些电池的电压、以查看这是否会带来性能变化。

    此致、

    Anthony