This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:如何使用 TPS92641驱动高功率 LED、哪个 VF 约为2V?

Guru**** 2815475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424185/tps92641-how-to-use-tps92641-to-drive-a-high-power-led-which-vf-is-about-2v

器件型号:TPS92641

工具与软件:

尊敬的先生:

  (__LW_AT__我要)、SDIM 来立即开/关 LED、因此 TPS92641适合用于此目的、但 LED VF 约为2.0V μ A 电流、约为5A μ A、低于3.05V (一个 内部基准)、 因此无法正常工作!

那么、您能给我一些建议或其他选择吗?

此致!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为 TPS92641没有问题来驱动2V 5A LED。 请阐明它不起作用的原因。

    对于您提到的3.05V、它是否指的是 VOUT 过压阈值?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     它是指 VOUT 过压阈值、Ron 也与 Vout 混合!

    如何处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我会在今天稍后时间回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉迟到了响应。

    尽管  将 VOUT 引脚的电压设置为2.5V 的常见做法(请参阅  数据表中的第8.2.1.2.1节"设置输出电压反馈比")、但如果您的输出电压低于2.5V、则也可以直接在不使用电阻分压器的情况下进行设计。 (即 R_OUT1 = 0 Ω、R_OUT2 =开路)。 可能需要采取额外措施、以避免 VOUT 引脚的电压超过其电压额定值。

    这样做时、您可以在数据表中的公式(2)中将"R_VOUT2 /(R_VOUT1 +R_VOUT2)"替换为"1"、这样您将得到一个新公式、即 f_SW = 1 /(R_ON * C_ON)。  

    此致、

    Steven