This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852-Q1:输入低电流(IIL)、输入高电流(IIH)、输出低电流(IOL)和输出高电流(IOH)

Guru**** 2518360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425194/tps3852-q1-input-low-current-iil-input-high-current-iih-output-low-current-iol-and-output-high-current-ioh

器件型号:TPS3852-Q1

工具与软件:

您好!

我想知道 TPS3852-Q1的输入低电流(IIL)、输入高电流(IIH)、输出低电流(IOL)和输出高电流(IOH)的值。

谢谢、此致  

Priyanka S P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

     由于输入是基于电压阈值电平的、因此我们没有输入低电流(IIL)和输入高电流(IIH)的值。

    输出低电流和输出高电流取决于上拉电压和电流、因为这是一个开漏器件。 器件建议将这些值保持在10mA 以下。

    谢谢!
    约书亚