This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电芯连接顺序

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425940/bq76930-cell-connection-order

器件型号:BQ76930
Thread 中讨论的其他器件: BQ76942

工具与软件:

您好!

我有两个4s 电池(每个都有自己的平衡器连接器)串联、因此对于这样的连接、我得到8S 电池。 我想测量每节电池的电压、由于简单、我计划使用 BQ76930而不是 BQ76942。 电池连接顺序有多重要吗?假设有必要首先将8S 结构中的"底部"电池或4个下部电池连接到 BQ76930、或者将"顶部"电池或上部4个电池首先连接到 BQ76930而不会对 IC 造成任何损坏?

非常感谢
此致、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    通常最好先连接 BAT-/VSS。 第 10节随机电芯连接–在限制范围内 状态  bq769x0系列10大设计注意事项 讨论了该器件的随机电池连接、这些内容可能对您有所帮助。

    如果您想创建一个新设计、我建议使用 BQ76942、它对于随机电池连接而言要强大得多、并且具有更高的精度和特性。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon