This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:I2C 地址转换器

Guru**** 2514465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426029/bq76930-i2c-address-shifter

器件型号:BQ76930

工具与软件:

您好!

我想在同一条 I2C 总线上使用更多的 BQ76930 IC。 如前所述、IC 具有固定的 I2C 地址、因此需要 I2C 地址转换器、例如 LTC4316。 在 LTC4316数据表中、写道:  

---------------

LTC4316旨在支持大多数 I2C 和 SMBus 消息协议。 唯一的例外是在总线的从机端使用预先分配的地址的协议。

不支持的 I2C 协议:10位寻址、器件 ID、超快速模式 I2C 总线协议

---------------

BQ76930是否可以与 LTC4316配合使用、或者它看起来不兼容?

非常感谢、此致、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    对我来说、它看起来可以正常工作!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon