This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:TPS546B24A:AVIN 旁路电容器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426016/tps546b24a-tps546b24a-avin-bypass-capacitor

器件型号:TPS546B24A

工具与软件:

数据表中的"引脚功能"表表明、AVIN 应旁路至"AGND"。 布局指南部分以及器件计算器电子表格表明已旁路至"PGND"。 这是什么?

第4页:

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1729096211888v2.png

第168页:

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1729096242647v3.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    正如我们在 EVM 布局中所做的那样、将 AVIN 旁路至 AGND 至关重要。 如您所见、AVIN 电容器连接到 AGND 过孔、该过孔进入内部层(第6层)并路由到 AGND 引脚附近的 AGND 过孔。 散热焊盘上应存在单个 AGND-PGND 连接。  

    我们将确保在下一版本的数据表中更新布局指南中的说明。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。  

    仅供参考、文档中的另一个差异-

    13、14、15、16、17、 18、19、20 PGND 功率级接地回路。 问题 PGND 引脚(引脚26)必须通过低噪声、低阻抗路径直接连接到 PCB 上器件的散热焊盘。   来实现该操作 引脚26是 AVIN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的发现! 我们将确保将其添加到我们的列表中、以便在数据表的下一个修订版中修复