This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:LLEN 使能

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425756/bq33100-llen-enable

器件型号:BQ33100

工具与软件:

大家好、团队成员:

当我尝试通过制造访问命令启用"学习加载激活"时、这些命令似乎没有任何效果。 我试过  学习负载激活(0x0037) 制造访问权限 .  当我使用万用表进行探测时、LLEN 引脚上的电位似乎发生了变化、但突然变为0V。  是否有任何其他参数决定 LLEN 的状态。  

有人能在这方面提供帮助吗?

此致、

Vishnu V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu V:

    发生这种情况时、CL、LPASS、LDTO、LCTO 的状态是什么?

    是否有其他位翻转或设置?

    此致、

    Diego